This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:在 CPU2侧没有触发 PWM ISR

Guru**** 2768205 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1467804/tms320f28388d-pwm-isr-is-not-getting-triggered-in-cpu2-side

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!

我要  在 CPU2内核中配置一个 ePWM 模块及其中断。 我初始化了 ePWM 模块、并使用带有 SysConfig 的内核选择寄存器将其分配给 CPU2。 我将代码编程到微控制器时、不会触发 PWM ISR。

.  

此致、

SAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更改了 SysConfig 文件。 正在工作