This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:CLA STL、集成到项目失败!!

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1467458/tms320f280049c-cla-stl-integration-to-project-failed

器件型号:TMS320F280049C
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好!

C:\ti\c2000\C2000Ware_3_01_00_00\libraries\cla_stl\f28004x\cl_stl_lib_test_app

CLA_STL 库  

示例代码正常工作、没有任何错误

但当集成到我的项目时、会出现错误  





我的编译器设置如下



C dialect 设置为 c99仍显示警告 C89

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F28004x STL 旨在与 EABI (而不是 COFF)配合使用、因此这可能是问题的一部分。 您是能够将工程迁移到 EABI 还是必须使用 COFF? 你是否还在编译器选项中设置了--cla_support=cla2?

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



     与 COFF 配合使用的 F28004x STL  

    而且--cla_support 在我的项目中设为 cla2、而我的项目设为 COFF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在该示例工程中、"General"->"Output format"设置与实际编译器选项不匹配。 如果您查看编译器命令、您会看到" --abi=eabi"、因此这实际上是在执行 EABI 构建。

    惠特尼