This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280025C:CCS 中电机位置绘制的精度

Guru**** 2531900 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1459934/launchxl-f280025c-accuracy-for-motor-position-plotting-in-ccs

器件型号:LAUNCHXL-F280025C
主题中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

在我的程序中、我将使用 BLDC 电机和编码器在每个节拍上绘制电机位置与时间的关系图。 电机以大约0.2RPM 的极慢速度运转、每转40,000次节拍。

据我所知、Code Composer Studio (CCS)中的内置图形工具的阈值为300ms、这限制了它在我的应用中的准确性。 是否可以通过任何方法来实现更高的精度或降低该阈值以更精确地采集数据? 通过 UART 或使用其他工具发送数据是否是更好的方法?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shahar、您好!

    为此、我相信您可以使用我们的新工具之一- MCU Signal Sight。 只是为了验证、您要绘制浮点类型的所有值是否都是?  

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    时间可以是浮点值、而周期应该是最高40,000的无符号整数。
    我将绘制每个节拍及其时间戳来分析我的电机运动。

    该新工具是否与 LaunchPad F280025C 兼容? 如果是、是否有可用的指导?
    在 LaunchPadF280025C 中、是否有通过 UART 或其他接口进行精确记录的选项?如果有、是否有可用的指导?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shahar、您好!

    是的、该工具实际上与  LaunchPadF280025C 兼容。 我们将在下一版本的 C2000ware (计划在今年3月晚些时候)中发布官方的 SysConfig MCU Signal Sight 工具、以及一些工具示例和支持性用户指南。 这是不是你?" 这是我们唯一支持的其他图形(除了 CCS 内置图形工具)。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delaney:

    感谢您的更新。 此新工具是否有测试版供我们在此期间试用?

    此致、
    Shahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shahar、您好!

    是的、我会通过 E2E Private Messenger 共享一个测试版下载的安全链接。 请接受我的 E2E 朋友申请、以便我发送链接。 请注意、此工具的 SysConfig 版本配置应更简单。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shahar、您好!

    很抱歉耽误你的时间。 我已经给您发送了一条包含下载链接的私人消息。 我将暂时关闭该主题帖、但如果您有任何其他问题、请随时再发布一个(或通过私人消息进行回复)。

    另外、如果您对该工具或任何功能请求有任何反馈、请告知我。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我只是收到我的请求被拒绝了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shahar、您好!

    这是奇数。 我刚刚尝试 直接在 E2E Direct Messenger 中向您发送文件(zip 文件可下载以及工具说明)。 如果在使用这些功能时遇到任何问题、敬请告知。

    此致、

    Delaney