This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:无法连接到 USB XDS200调试探针

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1468181/tms320f280049-connecting-to-usb-xds200-debug-probe-not-possible

器件型号:TMS320F280049

工具与软件:

尊敬的支持部门:

我们用于在具有 TMS320F280049的电路板上连接 USB 调试探针 XDS200并进行调试、从来没有任何问题、甚至非常满意...

几天之后、无论我尝试什么、在加载我的软件进行调试后、我都收到以下消息:

"连接到目标时出错

(错误-2131 @ 0x0)

无法访问设备注册...

...

(仿真包8.4.0.000006)

下载的软件是否会导致无法进行调试?

我们使用的 CCS  版本:9.3.0.00012。

有什么想法我可以做些什么来解决这个问题?

谢谢!

PA.Nicoletti。