This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:曾经有人测试过 CCS 20、以确保它甚至可以正常工作。到目前为止、这只是个笑话、TI 人不会很认真。

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMS320F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1468290/launchxl-f280049c-did-any-one-ever-test-ccs-20-to-make-sure-it-even-works-so-far-it-is-a-joke-ti-you-cannot-be-serious

器件型号:LAUNCHXL-F280049C
主题中讨论的其他器件:C2000WARETMS320F280049C

工具与软件:

最后让它在连接后识别 EVM、然后继续单击培训链接进行培训、我所得到的是完全不会出现空白屏幕。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred:

    很遗憾听到您的体验开始。 让我们看看如何让您快速入门。

    从屏幕截图中可以看出、该视图显示了一个可导入 CCS 的 CCS 工程。 您将在右上角看到导入链接、它将帮助您将项目导入 IDE 中。

    1.请继续并选择要导入的按钮。

    2.如果您尚未在您的计算机上下载 SDK ,系统会提示您下载 SDK。 下载完成后、 尝试导入项目。

    或者、您可以从菜单栏中进行选择以导入工程: File -> Import Project -> Browse ->选择 SDK 的路径、例如{path_to_c2000Ware)\training\device\f28004x\getting_started  

    选择要导入的工程。

    导入工程后、请确保已启用所需的目标配置文件。

    1.对于 Launchpad、  通过右键点击文件并选择"Set as Active Target Configuration"来选择 TMS320F280049C_LaunchPad.ccxml。

    2.右键点击项目并选择"Rebuild Project"。

    3.编译完成后、选择"Debug Project"(调试项目)将代码编程到设备中。

    您将自动切换到"Debug"视图、在该视图中、您将看到代码已编程到设备、并显示调试器在代码中的停止位置、通常是 main ()的起始位置。 您将可以选择单击"play"按钮以开始执行。

    如果您在运行入门项目时仍然遇到任何问题、请联系我们。

    此致、

    Ozino

    此致、

    Ozino