This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:SysConfig MCAN board.c

Guru**** 2537360 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P650DK, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1468896/tms320f28p650dk-sysconfig-mcan-board-c

器件型号:TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

您好!

我一直 使用配置了 SysConfig 的 TMS320F28P650DK 开发单个 MCAN (MCAN-A)、没有问题。

最近、我尝试配置第二个 MCAN (MCAN-B)、但它不会在 board.c 中生成 INIT 函数来辅助 MCAN (MCAN-B)

一些实验后、我意识到如果我在 MCAN-A 的"消息 RAM 配置"中将"标准过滤器元素"设置为除0之外的任何数字、则不会生成 MCAN-B 的 INIT 函数

想要检查 SysConfig 是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wee Khee Ho、

    感谢您指出这一点。 我将在结束时复制此问题、并与软件开发团队核实是否会出现此行为(似乎不太可能)。 我将在一周内或在有更多信息可用时跟进。

    此致、

    Zackary Fleenor