This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:uniflash 工具无法访问器件

Guru**** 2124260 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1463295/tms320f28p550sj-the-uniflash-tool-can-not-access-the-device

器件型号:TMS320F28P550SJ
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

你(们)好  

我客户的 PCB 发生了 Uniflash 工具无法了解器件的情况。 它以前工作正常、但不知道发生了什么、它突然不工作。  

有什么建议可以重新讨论吗?

在 晶体上电后、symton 尝试启动40ms、并停止波形、如下所示  

Uniflash 工具无法学习器件、MCU 无法运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价用户 id="8648" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1463295/tms320f28p550sj-the-uniflash-tool-can-not-access-the-device "]uniflash 工具无法了解器件

    您能解释一下这条评论吗? UniFlash 无法连接到目标吗? 或者是否存在闪烁问题? 请提供尽可能多的详细信息、包括所用工具和调试探针的版本。 请澄清是使用集成(板载)调试探针、还是单独的独立调试探针。

    如果是连接/闪存问题、客户能否看到 CCS Desktop 是否也出现了同样的问题?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    客户无法澄清问题发生的位置。 但是、他们更换了 MCU、随后解决了 isssued。  

    它们的 Uniflash 版本是9.0.0。 并使用 XDS110跳线连接到其 PCB 上的 MCU。  

    Uniflash 可能会让 MCU 发生什么情况?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    smile smile 说:
    然而他们更改了 MCU、随后解决了 isssued。

    这可能是有缺陷的器件。 在这里、我将听从 C2000团队的意见、进一步了解情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     他们看到了什么 JTAG 错误代码? 他们可以按照JTAG 连接调试指南(第4节)中的步骤尝试连接到器件

    如果部件更换解决了问题并且 Uniflash 可以识别新的 MCU、则我怀疑这是有缺陷的部件。

    此致!

    Matt