This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:关于异步电机的控制

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1463556/tms320f280025-about-the-control-of-asynchronous-motor

器件型号:TMS320F280025
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好、工程师。


我想问一下、是否有可以使用的异步电机控制库、就像 Ware_Motor C2000系列芯片上应用 C2000 CD2000_CLA SDK 一样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     C2000 Ware_Motor 451_SDK 解决方案可用于 异步 /ACI 电机。 与 PMSM/BLDC 相比、还需要考虑其他一些因素、例如跳周。

    V/f 或 FOC 可用于控制 异步 /ACI 电机。 请阅读以下文章:

    https://www.ti.com/lit/slmy001 

    此致!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!