This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02000:直流/直流栅极波形问题

Guru**** 2811215 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039, TIDM-02000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1457420/tidm-02000-dcdc-gate-waveform-question

器件型号:TIDM-02000
主题中讨论的其他器件:TMS320F280039

工具与软件:

您好!

我开发 PSFB 直流/直流转换器、

我使用参考设计 TIDM-02000并使用 TMS320F280039 MCU。

当直流/直流转换器开启时、主传输  出现第1个电流峰值电流。

MCU 计算出的 I 命令值不会改变、并保持接近0的值。

主变速器。 第1个电流增加、但 PWM 栅极不关断并保持导通状态。

我想知道为什么。 如果有任何需要检查的内容、请告诉我。

谢谢!

此致、

金相模

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们的专家将在下周结束之前离职、请期待我们的延迟回复。

    此致、

    Ben Collier  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的答复。

    存在客户问题。 所以这是一个紧迫的问题。

    是否还有其他方法可以快速获得支持?

    此致、

    Sangmi Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sangmo、

    在 PSFB TIDM-02000中、内部电流环路基于硬件(基于比较器的峰值电流模式控制)。 最初、超前桥臂的 PWM 为180度相移至滞后桥臂(与您共享的示波器波形中所示相同)。 在这种情况下、没有功率传输。 当检测到的电流与命令的电流不同时、通过使用 ePWM 的逐周期跳闸来调整相位、从而调整初级侧的电流、从而减小误差。 这种类型的跳闸在每个开关周期都会复位。

    我想建议几个调试步骤、

    1.您能否对电流检测电路进行交叉检查、以确保电流信号正确调节并进入 CMP/ADC 输入端? 您可以移除分流器并使用直流电源或函数发生器对此进行测试。

    2.内部比较器跳闸连接到 ePWM 跳闸输入端?

    3.请确保负载至少设置为满载较高负载的25%、以便能够正确感应到电流信号。

    4.确保将消隐窗口设置为适当的值、以便不会因为开关瞬态而出现错误的逐周期跳闸。

    请告诉我这些补救措施是否有效。

    此致、

    Sumit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumit。

     然后我检查了电流感应信号。 这是正常的。 请查看下面的 CH2和 CH3。

    2.是的、我知道 内部比较器跳闸连接到 ePWM 跳闸输入端。

      请检查代码。

    void PSFB_HAL_initCmpssPCMC (void)

    //
    //启用 CMPSS 并配置要来自的负输入信号
    // DAC
    //
    CMPSS_enableModule (PSFB_PCMC_OCP_CMPSS_BASE);// CMPSS1启用
    CMPSS_CONFIGHighComparator (PSFB_PCMC_OCP_CMPSS_BASE、//高电平比较器(PCMC)
    CMPSS_INSRC_DAC);// DAC value:internal DAC

    //
    //对 OCP 使用 DACL 并配置要来自的负输入信号
    // DAC
    //
    CMPSS_CONFIGLowComparator (PSFB_PCMC_OCP_CMPSS_BASE、// CMPSS 低电平比较器(OCP)
    CMPSS_INSRC_DAC);// DAC value:internal DAC

    //
    //在28004x 上、CMPSS 上有一个额外的 MUX、
    //在 analogesysctrl 中配置
    //选择来自 A2/B6/PGA1_OF (IHV_FB)的 CMPSSH 正输入
    //选择 CMPSSL 的正输入来自 A2/B6/PGA1_OF (IHV_FB)
    //
    ASysCtl_selectCMPHPMux (PSFB_PCMC_OCP_CMPSS_ASYSCTRL_CMPHPMUX、// HP:正高电平、LP:正低电平
    PSFB_PCMC_OCP_CMPSS_ASYSCTRL_MUX_VALUE);// ASYS 输出?
    ASysCtl_selectCMPLPMUX (PSFB_PCMC_OCP_CMPSS_ASYSCTRL_CMPLPMUX、
    PSFB_PCMC_OCP_CMPSS_ASYSCTRL_MUX_VALUE);

    //
    //使用 VDDA 作为 DAC 的基准、并将 DAC 值设置为
    //
    CMPSS_CONFIGDAC (PSFB_PCMC_OCP_CMPSS_BASE、CMPSS_DACREF_VDDA |// DAC 值-> CMPss 负输入
    CMPSS_DACVAL_PWMSYNC | CMPSS_DACSRC_RAMP);

    EALLOW;

    //
    //将 PWMSYNC 设置为来自 ADC_OVERSAMPLE_PWM_BASE
    //
    HWREGH (PSFB_PCMC_OCP_CMPSS_BASE + CMPSS_O_COMPDACCTL)=
    (HWREGH (PSFB_PCMC_OCP_CMPSS_BASE + CMPSS_O_COMPDACCTL)&
    ~(CMPSS_COMPDACCTL_RAMPSOURCE_M)|(8);// 230227 8=>ePWM5、4:ePWM3

    EDIS;

    CMPSS_setRampDecValue (PSFB_PCMC_OCP_CMPSS_BASE、PSFB_SLOPE_INITIALIZE);

    //
    // DAC 初始化
    //
    CMPSS_setMaxRampValue (PSFB_PCMC_OCP_CMPSS_BASE、PSFB_PCMC_DAC_INIT);
    CMPSS_setDACValueLow (PSFB_PCMC_OCP_CMPSS_BASE、PSFB_OCP_DAC_INIT);// Low Cmpss:IHV_FB OCP 初始设置。 3584/4096

    CMPSS_configFilterLow (PSFB_PCMC_OCP_CMPSS_BASE、PSFB_OCP_SAMPLE_PRESCALE、
    PSFB_OCP_SAMPLE_WINDOW、PSFB_OCP_THRESHOLD);//数字滤波器10 SAMPLE >= 7

    CMPSS_configFilterHigh (PSFB_PCMC_OCP_CMPSS_BASE、0、
    4、4);//数字滤波器10样本>= 7

    //
    //初始化数字滤波器
    //
    CMPSS_initFilterHigh (PSFB_PCMC_OCP_CMPSS_BASE);
    CMPSS_initFilterLow (PSFB_PCMC_OCP_CMPSS_BASE);

    //
    //配置输出信号。 CTRIPH 和 CTRIPOUTH 都将由提供
    //异步比较器输出。
    //
    // CMPSS_configOutputsHigh (PSFB_PCMC_OCP_CMPSS_BASE、
    // CMPSS_TRIP_ASYNC_COMP | CMPSS_TRIPOUT_ASYNC_COMP);
    CMPSS_configOutputsHigh (PSFB_PCMC_OCP_CMPSS_BASE、
    CMPSS_TRIP_FILTER | CMPSS_TRIPOUT_FILTER);
    CMPSS_configOutputsLow (PSFB_PCMC_OCP_CMPSS_BASE、
    CMPSS_TRIP_FILTER | CMPSS_TRIPOUT_FILTER);

    //
    //清除锁存的比较器事件
    //
    CMPSS_clearFilterLatchHigh (PSFB_PCMC_OCP_CMPSS_BASE);
    CMPSS_clearFilterLatchLow (PSFB_PCMC_OCP_CMPSS_BASE);
    }

    3、我不理解这个评论。

      这是指、如果我想感测10A 电流、必须设置最大电流刻度40A?

    4.使用直流/直流开关频率55kHz、设置消隐窗口100ns。

      您能谈谈如何将  消隐窗口设置 为适当的值吗?

    我还有一个问题。

    我启用下图下的 PWM 功能。

    如果直流/直流转换器开启、请先启用 PWM 端口、而非强制 PWM 跳闸清除。

    启用 PWM 功能时、异常 PWM 输出。

    您可以看到红框熔断波形。

    我想知道为什么在 PWM 功能启用期间 PWM2低侧栅极输出。

    请检查。

     

    我可以避免在 PWM 功能启用期间出现  PWM 输出异常、从而更改 PWM 功能启用的序列。

    谢谢!

    金相模

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sangmo、

    也有类似的 e2e 讨论了有关所面临确切问题的调试步骤。 您可以按照 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1465785/tidm-02000-query-regarding-slope-compensation-in-3kw-dc-dc-converter-design-based-on-tidm-02000中相同的步骤操作吗

    此致、

    Sumit