This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:以太网 enet_lwip 示例错误

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1469747/tms320f28386d-ethernet-enet_lwip-example-errors

器件型号:TMS320F28386D

工具与软件:

您好!

我在 F28388D 上运行 enet_lwip 示例。 该器件通过以太网适配器连接到我的 PC、并将 PC 设置为静态 IP 地址。 我成功构建了示例、但开始调试时收到错误消息:

"德州仪器(TI) XDS100v2 USB 调试 Probe_0/Cortex_M4_0:在加载程序之前必须连接目标。"

我可以使用"Connect Target"(连接目标)选项手动连接 Cortex_M4_0。 但是、在加载C:\Users\adb-rka\workspace_v12\enet_lwip\Flash\enet_lwip_cm.out并运行器件后、我的 PC 仍然无法 ping 通器件。

以下是一些图片:

什么原因可能导致该问题?

谢谢。