This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:同时对数百种产品进行固件更新

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1469361/tms320f28388d-f-w-update-of-hundreds-of-product-at-once

器件型号:TMS320F28388D

工具与软件:

您好!

客户使用280039作为 DCDC 控制器、使用28388作为主控制器。

现在、他们为每个280039更新了 f/w JTAG 或 EasyDSP。

1 28388控制280039的冗余、因此 f/w 更新需要花费大量时间。

客户希望通过 CAN 一次更新。

您可以为该申请提供指导吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我将查看我们的 《C2000微控制器的 CAN 闪存编程 》应用手册、以此为起点开发用于刷写 F28388主控制器的 CAN 内核。 本应用手册还直接引用了 F280039C 器件的 CAN 闪存内核。  

    谢谢。此致、

    Charles