This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280039C:连接到目标时出错(CCS 中的调试)

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1459840/launchxl-f280039c-error-connecting-to-the-target-debug-in-ccs

器件型号:LAUNCHXL-F280039C

工具与软件:

在尝试调试 LAUNCHXL-F280039C 时、 出现以下错误:

IcePick_C_0:连接到目标时出错:(错误-2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、并/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真软件包20.0.0.3283)  

 

我已检查 XDS110版本、并且是最新版本:

<<<器件0 >>>

VID:0x0451 PID:0xbef3
器件名称:XDS110与 CMSIS-DAP 嵌入
版本:3.0.33
制造商:德州仪器(TI)
序列号:CL391078
Mode:Runtime
配置:标准

我不知道我还能做什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以尝试按照 本指南(表4-1、第7页)中 的步骤操作错误-2131?  

    此致!

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 假设这个问题已经解决、并关闭该主题、因为它已经持续了几周、没有回复。