This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280025C:如何解决欠压问题?

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1468216/launchxl-f280025c-how-to-resolve-the-under-voltage-issue

器件型号:LAUNCHXL-F280025C

工具与软件:

我将在 F280025C 和 DRV8329EVM 上运行通用电机控制实验室1级。

faultMtrUse.all 值为非零、可能是欠压故障。

电源电压为12V、但一旦我运行程序、电压就会降至4~5V。 我已经尝试重建一个新的项目,我仍然面临同样的问题。

另外、偏移 IDC AD 值与设定值不匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确保您为这些套件加载正确的代码并正确连接电路板、然后检查直流电源输出电压和电流是否足够。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yanming、我再次连接电路板后、问题不知何故得到了解决。 我猜是有连接问题。

    谢谢你