This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:CAN 引导加载程序最终处于 ILLEGAL_ISR 中

Guru**** 2609925 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1467448/tms320f28377d-can-bootloader-ends-up-in-illegal_isr

器件型号:TMS320F28377D

工具与软件:

您好!

我正在开发 TMS320F28377D 的 CAN 引导加载程序、其中数据通过 CAN 接收、并编程到闪存中。 引导加载程序位于 FLASHA 和 FLASHB 中、而主应用程序位于 FLASHH 中。 当我通过 CAN 对主应用程序进行编程并尝试跳转到该应用程序时、引导加载程序会在非法的 ISR ()中结束。 通过 JTAG 进行编程时不会出现该问题。 我已确保闪存数据放置正确、但在使用 CAN 引导加载程序时问题仍然存在。

进行故障排除后、我在帖子中发现建议通过对128位(而不是16位)数据进行编程并验证扇区中的存储器来解决该问题。 目前、我正在将16位数据编程到闪存、我怀疑是由该数据导致的问题。

您能否提供有关将128位数据编程到闪存中所需更改的更多详细信息? 此外、我应该如何在编程期间正确地验证闪存扇区?

此致、
Dhruty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruty:

    您能否提供链接器命令文件和映射文件的外观? 您的 ALIGN 指令集是什么?

    谢谢。此致、

    Charles