This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28235:未使用的 McBSP 引脚标志

Guru**** 2670055 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1468513/tms320f28235-unused-mcbsp-pin-asign

器件型号:TMS320F28235

工具与软件:

您好!

我的客户将 McBSPA 用作 SPI 模式。 然后、此操作不需要 MCLKRA 和 MFSRA 信号。
是否可以将这2个信号保留为不分配给 GPIO 引脚、并将所有 MCLKRA/MFSRA 可感测引脚(GPIO5/7/58/59)用作 GPIO 功能?

此致、
Obata Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Obata-San、

    是的、这没有问题、因为在 SPI 模式下、这些信号是内部连接的。

    此致!
    Matthew