This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:连接到 LaunchXL-F28069M 的 C2000 InstaSPIN 通用 GUI

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M, INSTASPINUNIVERSALGUI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1469093/tms320f28069m-c2000-instaspin-universal-gui-connecting-to-launchxl-f28069m

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28069MINSTASPINUNIVERSALGUI

工具与软件:

我将 LaunchXL-F28069M 用于电机控制项目。 我可以使用 TI 提供的 GUI (instaspinuniversalgui_v105.exe)来检测变量、但无法对其进行任何更改、因为它是二进制文件。

为了定制 GUI、我尝试将 GUI 工程导入到云 GUI 设计器中、我可以在 Gallery 中找到的最接近的 GUI 是"C2000 InstaSPIN Universal GUI"。 我已检查连接配置、并确保器件与 F28069 Launchpad 上的相同、即 "德州仪器(TI) XDS100v2 USB 调试探针"。 但在运行 GUI 时出现连接错误:"...不支持器件 TMS320F2806xM "。  手册中关于工作 GUI 的信息确实说它适用于 F28049、但我认为它至少应该连接、因为通信器件是相同的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。  如果要进行任何更改、则必须使用 C2000 InstaSPIN Universal GUI。 如果您更改项目中对象结构中的任何变量、也需要更改 GUI。  

    有。 它适用于 F280049C 工程、您可以引用该工程来更改 F28069M 的 C2000 InstaSPIN Universal GUI。 如果只想开发或评估实验、可以在 CCS 中运行和调试项目、而不使用 GUI。