主题中讨论的其他器件:SysConfig、 C2000WARE、 LAUNCHXL-F280049C
工具与软件:
您好!
我目前使用的是 C2000 (F280049C)、想询问其实时调试功能的采样率功能。
具体而言、我想了解使用基于 JTAG 的调试工具(例如 XDS110、XDS200和 XDS560v2)进行实时监控和调试时可实现的最大采样率。
您能否提供以下方面的详细信息:
- Code Composer Studio (CCS)中实时变量监控的最大采样率。
- 使用不同调试器(例如 XDS110、XDS200、XDS560v2)时、基于 JTAG 的实时调试之间的采样率差异。
该问题的背景是、借助其他公司的 MCU、可以使用 J-Link 实现几 MHz 的实时调试。 由于我们的应用需要对变量进行高速监控调试、因此可以在 C2000中实现此函数非常重要。
谢谢!
Conor