This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:28379D EPWM1同步使能

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1483077/tms320f28379d-28379d-epwm1-sync-enable

器件型号:TMS320F28379D

工具与软件:

您好!

如果我希望为 EXTSYNCIN1配置 EPWM1同步、是否需要在 TBCTL.PHSEN 之外进行任何其他设置?

我已配置输入 XBAR INPUT5并将其分配给 GPIO 输入。   从 TRM 的图9-1可以看出、该引脚应提供 EXTSYNCIN1。

由于 SYNCSELECT 没有配置 EPWM1的选项、因此我只想确保 EPWM1不需要其他步骤

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是配置  EXTSYNCIN1的正确方式。  外部同步信号(EXTSYNCIN1或 EXTSYNCIN2)可用于向每个链中的第一个 ePWM 模块发出同步信号、并且由于 EPMW1是链中的第一个、因此它将直接应用于该模块。

    您可以参考 TRM (15.4.3.3时基计数器同步)中的图15-7、该图清楚地显示了图表以及 EXTSYNCIN1的应用位置。