This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:单个 IC 中的击穿保护电路

Guru**** 2913770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1481960/tmdshvmtrinspin-shoot-through-protection-circuit-in-single-ic

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN

工具与软件:

您好!

我发现击穿保护电路如下所示。

TI 是否有任何单个 IC 可用于实现此逻辑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道有这么功能的芯片。

    这只是一个冗余的保护设计。 一般来说、C2000 MCU 可以产生死区、因此在大多数情况下不需要这种保护。 只有少数高端应用使用此类保护、并且通常隔离驱动器无需任何额外的 IC 即可支持此功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的答复。 目前我的 MCU 不能提供该功能。 我们是否有一个具有此死区时间保护功能且符合 AECQ 标准的非隔离式驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您或许应该切换一个 C2000 MCU

    下面是一个具有此功能的栅极驱动器示例

    https://www.ti.com/product/UCC27712-Q1