This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P55X:适用于 F28P55X 的 C28x STL 软件库

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1480312/launchxl-f28p55x-c28x-stl-software-library-for-f28p55x

器件型号:LAUNCHXL-F28P55X

工具与软件:

您好!

我的团队一直在使用 F280049C 在现有项目中使用 C28x STL 软件库、而我们正迁移到 F28P55X 系列的另一个芯片。

有人可以确认 C28x 库是否与  F28P55X 芯片兼容?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萧先生、你好!

    我们为 F28P55x 制定了单独的 STL。 它与 F28004x 版本非常相似、但有一些额外的测试组来涵盖 VCRC 和 NLPID 特性。 与 F28004x 库一样、该库是不公开的、需要通过请求链接进行访问。 我可以联系您的销售代表、让他们通过电子邮件与您分享链接

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Whitney:

    是的、请联系我们、因为我们目前已开始移植该项目、这将非常有用。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Whitney、

    请您提供有关此问题的最新信息、因为我没有收到销售代表的任何电子邮件?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已在 E2E 上直接向您发送了一封包含详细信息的邮件。

    惠特尼