This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F2800157:擦除闪存

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1483363/launchxl-f2800157-erase-flash-memory

器件型号:LAUNCHXL-F2800157
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

你好,我 想擦除我的整个闪存存储器,我已经安装 uniflash 和 CCS studio ,但当我尝试用 uniflash 擦除操作时,它 给了我这个错误:

 [错误] IcePick_C_0:连接到目标时出错:(错误-2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、并/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真软件包20.0.0.3298)

我不想买 XDS110探头,有没有另一种方法来做,请?  

提前感谢