This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:关于 F28386D 中的 MCAN 示例

Guru**** 2768795 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1483392/tms320f28386d-regarding-mcan-example-in-f28386d

器件型号:TMS320F28386D

工具与软件:

尊敬的专家:

我不熟悉 MCAN 模块。

我使用 F28386D 工作的定制电路板。 我的定制电路板具有使用 MCAN 模块的 CAN 接口。 我将 CAN 接口连接到 CAN 转 USB 设备、以通过相应软件(例如袋鼠软件)观看 CAN 通信。

对于 mcan_EX7_classical_transmit、它可以正常运行。 我可以检查从 MCU 发送到 PC 的消息。  

但是、在尝试 mcan_ex4_receive 时、我尝试从 Cangaroo 软件向 MCU 发送消息、但 rsMsg 变量未更新。 根据该示例中的信息、接收到的消息应该是 ID 为0x4的标准帧。 这是否意味着下图中的地址应该是 004.

此外、当我尝试以上述图片中的以下格式向 MCU 发送消息时、错误变量会增加。 那么、我应该怎么做才能解决这个问题呢?

提前感谢您!

此致、

Hoang