This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2809:仅 ECAN 模块的软件复位

Guru**** 2943210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1483153/tms320f2809-software-reset-for-ecan-module-only

器件型号:TMS320F2809

工具与软件:

hi champs、

我是为我们的客户提出这个问题。

它们同时使用 F2809和 F28335并通过 ECAN 相互连接。

现在、ECAN 通信似乎很少会因为噪声而出错、发生错误时他们希望使用软件复位 ECAN。

如果它们停止 ECAN 时钟一段时间、然后再次执行 ECAN 初始化、就像在 Main()开始时一样。

可以吗?

或者、他们是否应该采取其他措施?

请注意、如果它们对整个 IC 进行看门狗复位、则可以正常工作、但现在它们只想进行 ECAN 复位。