This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:使用 SysConfig 将 FlashAPI 库加载到 RAM 中

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1481653/tms320f280039c-loading-flashapi-library-into-ram-using-sysconfig

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!

我 对闪存 API 和在 SysConfig 中配置链接器 cmd 文件有疑问。 我目前正在致力于将一个项目从在 RAM 中运行迁移到在 C2000微控制器上的闪存中运行。 然而、当我的代码到达某些闪存 API 函数时、我收到一个非法中断错误、这使我相信我的闪存 API 将从闪存而不是 RAM 运行。 我看到、在闪存 API 示例中、链接器命令文件包含以下行:

但我想知道如何使用 SysConfig 中的链接器命令文件部分复制此内容。  

谢谢!

Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    闪存 API 不支持 SysConfig、因此必须手动进行更改。

    此致、

    Rajeshwary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajeshwary:

    好的、我目前使用 SysConfig 设置了链接器 cmd 文件、但我可以尝试从此文件复制自动生成的链接器 cmd 文件、并手动将用于链接 flashAPI 的代码放在其中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这样应该起作用。