This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800154-Q1:功能安全相关文档

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800154-Q1, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1480097/tms320f2800154-q1-functional-safety-related-documents

器件型号:TMS320F2800154-Q1
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE

工具与软件:

尊敬的各位团队:

我需要使用功能安全产品的功能安全设计文档。

我们需要 TMS320F2800154-Q1功能安全设计的相关文档和原理图参考设计。

包括但不限于:

1.芯片的硬件针脚配置;

2.如何选择外部看门狗芯片以及如何将管脚与 DSP 芯片连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 提供了功能安全手册、其中概述了器件安全概念、并列出了所有安全机制。 - https://www.ti.com/lit/pdf/sffs222 

    此外、如果需要、请让您的 TI 代表访问 FMEDA。

    [quote userid="526468" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1480097/tms320f2800154-q1-functional-safety-related-documents 芯片的硬件引脚配置;

    我不明白"芯片的管脚配置"是什么意思-我们在技术参考手册里有说明的管脚复用

    [quote userid="526468" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1480097/tms320f2800154-q1-functional-safety-related-documents 如何选择外部看门狗芯片以及如何将其引脚与 DSP 芯片连接。

    您可以选择任何适合您的应用的外部看门狗、客户可以考虑使用 TI 的 TPS6538x 电源和安全配套器件在系统级进行电压监控。

    参考指南- https://www.ti.com/lit/an/spradg6/spradg6.pdf 

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我还有一个问题。

    对于功能安全软件、应注意什么? 您是否有任何参考软件程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 c2000ware 中提供了软件诊断库。 转到文件路径- C2000Ware_directorybasefolder\libraries\diagnostic\f280015x

    谢谢