This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157-Q1:TIDM02012测试问题

Guru**** 2801045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1479535/tms320f2800157-q1-issue-of-tidm02012-testing

器件型号:TMS320F2800157-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户 正在自己的电路板上针对压缩机应用测试 TIDM02012。

1. 电机相电压采样的 RC 滤波电路极点为283.886。 但是、如果客户端将代码中的极点值设置为283.886、则会满足过流问题。 如果客户端将 代码中的极点值设置为 190、则不会出现过流问题。 当代码中设置的极点值与实际极点值大不相同时、为什么系统稳定?

2. 当压缩机在闭合回路中以静止状态直接起动时、它将在强制角和旋转之间反复切换、然后再进入稳定运行状态。 对重负荷起动压缩机有什么建议?

3. 当压缩机转速低于100Hz 时、转速会大幅波动。 如果转速进一步降低、压缩机将进入不稳定状态(电机失控)。 低速运行的任何建议?

谢谢!

LEO