This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:syscfg 创建过程

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: AM620-Q1, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1481365/am620-q1-syscfg-creation-procedure

器件型号:AM620-Q1
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

我想创建一个新工程、但未能添加 syscfg。
您能告诉我正确的步骤吗?

创建项目
New -> CCS Project
目标:AM62x_SK_EVM
编译器:GNU v9.2.1

添加 syscfg
New -> File -> TEST.syscfg
添加到工具链->是

SYSCFG 工具操作
产品:适用于 AM62x 的 MCU+ SDK (10.01.00)
器件:AM620-Q1
封装:FCBGA (AMC)
型号:AM6201单核 A53
上下文:A53ss0-0

按下启动按钮时出错
---------------
上一次更改导致了异常...
错误:未知的运行时索引:-1

请访问 t.ConfigStore.setSelectedContext (webpack:src ts:1381:10)
在 window.pinmuxNavigateToScript (webpack src:ts:260:11)处
AT 1:8
---------------

安装组合如下
MCU_PLUS_SDK_am62x_10_01_00_33
CCS 12.8.1.

译文:DeepL.com (免费版)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用 SDK 中提供的空工程、并在工程顶部进行修改、以避免任何兼容性和编译问题。

    请参阅 examples_empty 

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    我想开发 AMC 封装、因此我没有使用[MCU_PLUS_SDK_am62x_10_01_00_33]中的项目、其中只能选择 ALW 封装。
    但是、按照您的建议、我观察到了空工程、并注意到可以使用工程属性中 SysConfig 的参数更改软件包。
    我在 SDK 中导入了空工程、更改了软件包并完成了编译。
    非常感谢。