主题中讨论的其他器件:SysConfig、 TCAN1043
工具与软件:
您好!
我正在一个需要建立 CAN 通信的项目中。 我有一个示例项目在我的 C2000 F28P65x Launchpad 中工作、但在我的定制电路板中不工作。 在我的定制电路板中、它具有 F28P659SH6 PTP MCU。 我将使用 SysConfig 进行迁移并更改定制板的 pinmux。 我还创建了一个目标配置文件并将构建配置设置为 CPU1_RAM。
我正在使用 TI 的 CAN 收发器 IC [ TCAN1043ADRQ1 ]、并通过设置 nSTB = EN =高电平将其设置为正常模式。
我已经检查了 CAN 错误状态寄存器[CAN_ES]和 CAN 错误计数器寄存器[CAN_ERRC]。 我附上了这些寄存器的屏幕截图以供参考。

请告诉我、我在迁移过程中错过了任何内容以及如何解决此问题。 提前感谢