This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:连接问题

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1482349/launchxl-f280049c-connection-issue

器件型号:LAUNCHXL-F280049C

工具与软件:

您好!

你好。

Windows 无法识别该 launchpad - Windows 将其标记为"不可识别的 USB 设备"。

我的客户尝试了不同的电缆、第一台笔记本电脑上的不同 USB 端口、第二台笔记本电脑上的不同 USB 端口、但没有结果。

经过所有电缆和端口后、他注意到通过 USB 插入 launchpad 时 Windows USB 蜂鸣音根本不起作用。

他尝试使用 Windows 设备管理器找到并更新固件、但未成功。 他注意到在 COMS/Ports 中、COM5和 COM6将显示为灰色、但各自标识为 XDS110。 他在设备管理器(通用串行总线或其他设备)的其他地方找不到该软件。

他尝试按下/按住/释放 S1开关以进入 DFU 模式、但 LaunchPad 仍未显示。

此外、xdsdfu -e、-r 等 Windows 命令提示符返回一条消息、内容为'0 devices found (找到0个器件)'。

他 使用的是最新的 CCS 20.0.2、他昨晚尝试的最后一件事是安装了全新的 CCS。

他会尝试一些旧版本。 他所从事的项目记录良好、他注意到他在 CSS 9上。  他现在正在尝试9.0、9.3没有必要的调试、或者至少他安装的调试版本。 安装窗口只注意 CCS9。

似乎已经取得了进展、但他仍然需要一些帮助。

他安装了 CCS 9.0 (最旧的版本)、并且能够使电路板进行连接、或者至少在连接时响起 Windows 的钟声。 但是、它仍然未出现在设备管理器中。

当他尝试使用 LaunchPad 连接和调试程序时、现在会看到以下消息:

连接到目标时出错:

(错误-260 @ 0x0)

尝试连接到 XDS110失败。

原因可能为一个或多个:未连接 XDS110、无效

固件更新、XDS110序列号无效或 USB 故障

限制。 可以使用更新固件和序列号

xdsdfu 实用程序(位于……/ccs_base/common/uscif/xds110)

安装目录中。 查看其中的 readme.txt 文件

以获取相关说明。

(仿真包8.1.0.00005)

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    1.什么版本的 Windows?

    2.确保 XDS110是 CCXML 配置设置为使用2引脚高级模式。

    Windows 7-10启动 CMD shell (Win:7)或 Power Shell (Win:8-10)管理员帐户。

    3.键入以下内容:set devmgr_show_nonpresent_devices=1  

    (显示所有隐藏的孤立 USB 连接)

    单击"Start"(开始)->"Run"(运行)->键入:devmgmt.msc

    删除所有孤立的 USB 连接、更常见的是 Window 7问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参考上述 Genatco 的答案。  

    我们还提供了以下应用手册、其中有一部分介绍了 LaunchPad 的常见连接问题: https://www.ti.com/lit/pdf/spracf0

    此致、

    Ben Collier