工具与软件:
您好!
我需要帮助来了解在 CCS 工具中运行代码时遇到的问题。
1.运行代码时、会正确进行构建和调试。 但是、当我将项目文件夹共享到另一个系统时、它无法构建显示"#1965无法打开源文件"stdbool.h" mcu.h /project_name/Base/Driver/MCAN/inc line 5 C/C++ problem"。 因此、我在属性中使用"include 选项"解决了这个问题、但它不会受到其他一些头文件的影响。 您能告诉我为什么会发生这种情况吗? 为什么每次共享项目文件夹时都要包含该项目?
2.有时它会进行构建和调试并获得结果。 但是、当我几分钟后尝试在同一 CCS 工具中再次执行相同的操作时、无论如何也不能改变这种操作的可行性?
3.调试过程中出现此处提供的快照。 您能解释原因吗?