This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F2800157:GPIO SCI 更改默认值

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1478990/launchxl-f2800157-gpio-sci-change-default-value

器件型号:LAUNCHXL-F2800157
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

大家好、我想更改 SCIARX/TX 的默认值、默认值为 GPIO28/29、并想在启动中将其更改为选项2 GPIO8/9。  

我在 C:\ti\c2000\C2000Ware_5_04_00_00\libraries\boot_rom\f280015x\rev1中找到了代码、但我不知道如何更新它、只需要手动更新吗? 如何闪然后引导, iam alittle b 位丢失,提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过更改 S2开关、您可以在 LAUNCHXL-F2800157中为 SCI 选择 GPIO

    "该 LaunchPad 允许将要用于 SCIA UART 的两组引脚之一路由至 XDS110的虚拟 COM 端口。 默认情况下、GPIO28 (SCIA_RX)和 GPIO29 (SCIA_TX)路由到虚拟 COM 端口、而在 BoosterPack 连接器中不可用。 此外、GPIO23 (SCIB_RX)和 GPIO40 (SCIB_TX)可以路由至虚拟 COM 端口。 当虚拟 COM 端口不需要 UART 功能时、这些 GPIO 可路由至 BoosterPack 连接器、以提供 BoosterPack 标准功能。

    此致、

    Masoud