This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P65X:16位 ADC 分辨率支持 f28p65x

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1481774/launchxl-f28p65x-16-bit-adc-resolution-support-f28p65x

器件型号:LAUNCHXL-F28P65X

工具与软件:

我正在尝试为通用无传感器电机控制解决方案添加对16位 ADC 分辨率的支持。 遗憾的是、运行该解决方案后、直流母线电压显示为0.73伏、而不是直流电源提供的24伏。 有什么方法解决此问题的建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cristian:

    你可以分享一些更多的信息来找到问题:  

    • 硬件侧如何将 ADC 连接到24V 输入?  
    • SW WISE 您是否可以单独共享您已共享其片段的 ADC 计算部分?

    这将有助于轻松解决问题。  

    BR、

    Nilesh