This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:CLA 用作错误日志记录器

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK, TMDXIDDK379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1480609/tms320f28388d-cla-is-used-as-an-error-log-recorder

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE-MOTORCONTROL-SDKTMDXIDDK379DC2000WARE

工具与软件:

尊敬的专家:

问:有没有把 CLA 用作错误日志记录器的情况?
具体而言、它计算异常发生前几分钟的传感器数据并将其保存为错误日志。

如果有任何此类用途、应用手册或问题的示例、敬请告知。

此致、
还可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 O.H:

    让我循环给我们的系统专家、看看他们以前是否见过与 CLA 一起使用的这个应用。 我知道我们的许多参考设计都使用 CLA。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参考电机控制 SDK 中的 FCL 示例。

     如下所示下载适用于 C2000 MCU 的 MotorControl 软件开发套件(SDK)

    C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK:http://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

     

    C:\ti\c2000\C2000 Ware_Motor SDK_ \solutions\tmdxiddk379d\f2838x