This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:SinCos 编码器驱动程序或库

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, C2000WARE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1480260/tms320f28388d-sincos-encoder-drivers-or-libraries

器件型号:TMS320F28388D
Thread 中讨论的其他器件: C2000WAREcontrolSUITE

工具与软件:

大家好!

我正在开发一个使用 TMS320F28388D 微控制器的项目、需要实施 Sincos 编码器。 我在了解 C2000Ware SDK 或任何其他相关的 C2000 SDK 是否包含用于通过 ADC、比较器(CMPSS)和 eQEP 外设管理这些编码器的库时遇到了问题。

任何人都可以提供一些指导或向我指出正确的方向吗?

提前感谢!

此致、
Enric Puigvert