This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:使用引导 ROM 引导加载程序进行 F28388D 更新

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1482065/tms320f28388d-f28388d-update-using-the-boot-rom-bootloader

器件型号:TMS320F28388D
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

是否有示例显示如何使用 Bootrom 引导加载程序通过 SCI 更新 F28388x 的所有三个 CPU (CPU1、CPU2和 CM)?

在 C2000ware (v5.4)中、我找到了 bootrom 源和闪存内核源、但没有说明如何使用它们来更新整个系统。

谢谢!

Flurin.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Flurin:

    是的、请参阅 SCI 闪存编程应用手册。 它提供了有关如何在具有 SCI 的 F2838x 器件上更新 CPU1/CPU2/CM 的详细文档。 如果您有任何说明、请随时点击此处进行跟进。

    此致!

    Matt