This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:DCSM -解锁 GEL 命令

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1480842/tms320f280025c-dcsm---gel-commands-to-unlock

器件型号:TMS320F280025C

工具与软件:

您好、TI 专家:

我们正在 尝试编写 GEL 函数来解锁 DCSM。 使用 CJTAG 连接 F280025。  并参阅 GEL 文件以执行函数  OnReset (int nErrorCode)  

目前、我们未更改密码、只需使用默认密码解锁 F280025即可。 但我们发现有些芯片无法成功解锁、约为1/100。 我们读取 Zx_CR 寄存器、发现错误芯片显示 Z1_CR=0x40、Z2_CR=0x60、这意味着 Z1仍然锁定。  

由于不是每个芯片都有问题、我们感到困惑。 您能帮助评论可能的原因吗? 有什么问题我们应该更加关注呢? 期待您的支持。 非常感谢。  

BR、

丰裕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    有什么评论?

    BR、

    丰裕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fengyu:

    在未成功解锁的芯片上、您能否读取存储器 浏览器中的 OTP 存储器以查看 OTP 是否仍为默认值?

    此外、如果您使用的是默认密码、则在器件复位后、Bootrom 会将器件解锁。 您是否使用 FORCESEC 寄存器手动锁定器件、然后通过 GEL 文件解锁?

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     通过查看 CCS、OTP 仍然是默认设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、您能回答我的第二个问题吗?

    "另外、如果您使用的是默认密码、则在器件复位后、Bootrom 会将器件解锁。 您是否使用 FORCESEC 寄存器手动锁定器件、然后通过 GEL 文件解锁?"

    谢谢!

    Luke