This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280038C-Q1:是否可以将 CLA 与原始 CPU 相同来执行比较控制器结果?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1481935/tms320f280038c-q1-is-it-possible-to-implement-cla-same-as-original-cpu-to-compare-result-of-controller

器件型号:TMS320F280038C-Q1
主题中讨论的其他器件:TIDM-02000

工具与软件:

大家好、TI 团队。

我实现了 CAN、ADC、ePWM 和 CMPSS 等一些外设、以使用 PSFB 拓扑控制直流/直流降压转换器。

为了 验证我们的控制逻辑、我需要 实现 CLA 函数。   下面我想就 CLA 提出一些问题。

1. CMPSS 是否可用于 CLA?

2.有没有特别的方法在 CLA 上实现与 CPU ISR 相同的控制器?

->在当前状态下,要控制 PSFB 降压转换器,使用 CAN 通信输入电压和电流的设定点值。 此外、使用 ADC 检测实际电压和电流。

=>是否可以 将 CAN 通信、ADC、PWM 配置为与 PWM 相同?

3.我需要比较一下使用 CLA 和 CPU 的控制计算逻辑的结果。

-> CLA 和 CPU 之间没有任何延迟?

如果你们回答一些问题、我将不胜感激。

当您对我的解释有一些疑问时、可以随时向我询问。

提前感谢您。