This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659SH-Q1:F28P659与 F28P650有何差异?

Guru**** 2604255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1481510/tms320f28p659sh-q1-what-is-the-differences-between-f28p659-and-f28p650

器件型号:TMS320F28P659SH-Q1

工具与软件:

尊敬的 Champs:

我已通过数据表、但不太清楚它们之间的区别。  可能只会讨论 EtherCAT 选项可用性。

还有什么我漏掉的东西吗?

此致、

Kien Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    659版本包含 AEC Q100认证和汽车级温度。

    650种版本仅限工业认证/温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的回答。 EtherCAT 怎么样? 我认为该接口主要用于工业应用、因此仅在650型号上提供。 我对吗?

    此致、

    Kien Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、在659汽车版本上未指定 EtherCAT 功能。