This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:请求 TMDSCNCD28P65X 的示例代码、用于与 BQ79600EVM-030/BQ79718EVM-049进行 UART/SPI 通信

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28P65X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1481391/tms320f28p650dk-request-for-sample-code-for-tmdscncd28p65x-for-uart-spi-communication-with-bq79600evm-030-bq79718evm-049

器件型号:TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28P65X

工具与软件:

大家好!

我目前使用的是 TMDSCNCD28P65X、我正在寻找示例代码、以便 UART/SPI 与 BQ79600EVM-030和 BQ79718EVM-049进行通信。

有没有人会提供任何可用的示例、或者向我推荐任何可能有帮助的资源?

我非常感谢您提供任何帮助。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ79600EVM-030接口的示例代码可用于 TMS570类器件点击此处获取。 我们没有适用于 C28x 器件的代码、但 通信步骤 仍应遵循相同的整体结构。

    我看到链接已在较早的线程中共享。 如果您仍然没有获得访问权限、请告诉我。

    此致、

    Arnav