This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:哪一个最适合未使用的 ADCINxx 和 VREFxxx 引脚?

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1480046/tms320f28388d-which-is-best-for-unsed-adcinxx-and-vrefxxx-pin

器件型号:TMS320F28388D

工具与软件:

尊敬的先生/女士:

您今天还好吗?

我将 TMS320F28388D 用于 EtherCAT 从站工程、而在 F28388D 中仅使用了2个 ADC (单端)端口。

1) 1)已使用:ADCINA0、ADCINA1、VREFHIA、VREFLOA

2) 2)未使用:ADCINA[2..5]、ADCIN14、ADCIN15、ADCINBx、ADCINCx 和 ADCINDx

在这种情况下、选择最适合 F28388应用电路。

1.未使用的模拟端口上拉至 VDDA

2.未使用的模拟端口下拉至 GNDA

3.将未使用的模拟端口悬空

谢谢你。

朴贤哲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Hyeon:

    请使用数据表中的"未使用引脚的连接"表、如下所示:

    此致、

    Masoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    为什么我在数据表上找不到此信息? 我会非常仔细地阅读数据表。

    朴贤哲