This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157-Q1:闪存写入/擦除周期

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1472927/tms320f2800157-q1-the-flash-write-erase-cycles

器件型号:TMS320F2800157-Q1

工具与软件:

大家好、专家:

在其他 E2E 线程中、据说 每个扇区的写入/擦除周期为20k、而 整个闪存 (所有扇区的总和)为100k。 如下所示、这在 F28003x 数据表中列出。

但在 F2800157数据表中、每个存储体只有100k 个写入/擦除周期数(4)、并添加了注释"存储体和扇区写入/擦除周期总和限制为此数字。"  

请帮助确认 F28003x 和 F280015x 的周期数参数是否相同。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fan:

    F2800157只有1个组、因此写入/擦除周期就组而言。 写入和擦除整个闪存最多需要100000个周期、这与 F28003x 器件相同。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marlyn、

    扇区的周期如何? 每个扇区也是20,000个、且存储体的总周期为10万个?

    例如、如果我擦除/写入扇区1并持续20k 个周期、那么扇区2则持续20k 个周期、以此类推。 在扇区1到扇区5上执行这些操作后、总周期数为100k、那么是否可以擦除/写入扇区6和后续扇区?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fan:

    让我检查一下是否有针对扇区的数据。 我会尽快回复您。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marlyn、

    你得到结果了吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fan:

    我们没有每个扇区的此类数据。 不过、当我们有128个扇区(256KB)时、每个存储体的写入/擦除最大周期为100k、不会按扇区划分。 读取方法是、我们可以通过同时进行扇区擦除/存储体擦除、在给定存储体中将任何闪存扇区的最大重写为100k 次。  

    此致、

    Marlyn