This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:I2C 数据传输问题–BMC 页面上的数据不匹配

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1481537/tms320f28075-i2c-data-transmission-issue-mismatched-data-on-bmc-page

器件型号:TMS320F28075

工具与软件:

大家好、 团队成员:


我使用的一个应用是电源(充当 I2C 从设备)将数据传输到服务器(充当 I2C 主设备)。 传输的数据将被接收并显示在 BMC (底板管理控制器)页面上。

但是、我遇到了一个问题、即从电源传输的数据与收到并显示在 BMC 页面上的数据不同。 数据在传输过程中似乎发生了更改或损坏。

所采取的调试步骤:

  1. 已验证 I2C 主设备(服务器)是否正确启动通信。
  2. 已检查 I2C 从设备(电源)是否对命令做出响应。
  3. 确保将正确的数据加载到 F28075微控制器的 TX 缓冲区中。
  4. 使用示波器探测 I2C 线路、传输的数据显示正确。

    非常感谢您提供有关解决此问题的可能原因和故障排除步骤的指导。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这位专家目前在未来两周不在办公室。 请在他们返回之前等待回复。  

    此致、

    Allison