This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:CCS 20.0.2 (TheIA)

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1481596/tms320f28388d-ccs-20-0-2-theia

器件型号:TMS320F28388D
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好!

使用 CCS v20.0.2调试程序时出现问题。 在"Debug"窗口中、我只看到 C28xx_CPU1。

我看不到 CLA1、C28xx_CPU2或 CLA2。 您是否知道如何使两个内核都可见以便对其进行调试?

我已经尝试更改了目标配置、并使用了 C2000Ware 库中的文件、但它无法解决问题。

与我使用的之前版本 v9.2相比、调试 CLA 的方法似乎发生了变化。

此致、

Adrien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    借助 CCS v20用户指南、我解决了我的问题、内核被隐藏了。 您必须右键点击 C28xx_CPU1、然后点击"show all cores"。

    Adrien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrien、您好!

    我很高兴您能够解决问题、感谢您跟进解决方案!

    此致!

    Matt