This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:无法在 CCS 中刷写示例代码

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1480674/tms320f280025c-unable-to-flash-the-example-code-in-ccs

器件型号:TMS320F280025C

工具与软件:

当我尝试将代码闪存到设备时,它显示了一些加载程序错误。  请帮我解决这个问题。 Thankingbyou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    出现这种情况的最常见原因是存在一些构建错误、因此从未创建过程序。 检查生成输出中是否存在任何错误并解决它们。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相同的示例(代码)我可以在另一台 PC 上运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否确认此文件实际存在于您的屏幕截图中所述的路径中?