This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800135:TMS320F2800135:TMS320F2800135上的调试错误-_system_post_cinit ()在0x3FFF08上停止

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039C, TMS320F2800135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1481408/tms320f2800135-tms320f2800135-debugging-error-on-tms320f2800135---_system_post_cinit-halt-at-0x3fff08

器件型号:TMS320F2800135
主题中讨论的其他器件:TMS320F280039C

工具与软件:

迁移项目的位置  TMS320F280039C  最终目的  TMS320F2800135 . 项目在上正常运行  F280039C 但是当我尝试在上运行它时  F2800135 时、调试器在 _system_post_cinit() 具有 ESTOP0  AT 地址时停止  0x3FFF08 . 反汇编过程如所示  ITRAP1 (FFFF FFFF)  发出安全指令。

工程配置:

  • 我包含了两个 syscfg 文件:
    • epwm_3_ph.syscfg  (适用于 F2800135)
    • EPWM_3_ph2.syscfg  (适用于 F280039C)
  • 消息流  Code Composer Studio (CCS v12)
  • 目标器件:  TMS320F2800135
  • 编译器:  TI-CGT-C2000 22.6.1.LTS

所采取的故障排除步骤:

  1. 已检查内存映射:

    • 错误发生在  0x3FFF08 、显示在保留/引导 ROM 部分中。
    • 这表明程序计数器(PC)可能跳转到了一个非法的存储器区域。
  2. 已检查异常原因:

    • 不是  PC 寄存器可见  观察输入和输出。
    • 已检查  NMI 和看门狗计时器(WD)寄存器 、但没有明确的复位原因指示。
  3. 反汇编视图观察:

    • 之前的说明 ESTOP0 包括  ITRAP1 (FFFF FFFF) 、它似乎表示  非法的指令陷阱 .

问题:

  1. 到底是什么导致了 ITRAP1FFFF FFFF ()指令出现?
  2. 如何调试执行为什么跳转到0x3FFF08?
  3. 从 F280039C 迁移到 F2800135时、是否有我可能遗漏的特定迁移步骤?