This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384S:调试到 driverlib

Guru**** 2875230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1481591/tms320f28384s-debugging-into-driverlib

器件型号:TMS320F28384S

工具与软件:

你(们)好

有可能进入 driverlib 函数吗? 我已经看到,步进线位置是不正确的,不可能理解是执行线,有时它似乎步进错误的源注释...

它同时支持 CCS12.8.1和 CCS20

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    您在项目中配置了什么级别的优化? 进行更高级别的优化将使调试变得更加困难、因为某些指令和指令顺序可能会通过编译器进一步优化。 如果希望精确 单步执行代码、建议禁用优化进行调试。  

    此致、

    Peter