This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:LaunchPad F280039C CAN##39;t CONNECT

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1468793/tms320f280039c-launchpad-f280039c-can-t-connect

器件型号:TMS320F280039C

工具与软件:

我已连接 LaunchPad F280039c、  

首先、CCS 提醒我 XDS110需要将固件从3.0.0.28更新为3.0.0.29

然后点击"Update"。

然后显示如下。  解决方法

连接到目标时出错:
(错误-2131 @ 0x0)
无法访问器件寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、并/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。
(仿真包12.7.0.00105)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用什么目标配置来连接到器件?

    此外、 有关如何调试的更多步骤、请参阅 JTAG 连接调试指南表4-1。

    此致!

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 假设这个问题已经解决、并关闭该主题、因为它已经持续了几周、没有 回复。