This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:MCANB 接收运行速度极慢

Guru**** 2557140 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1481048/tms320f28p650dk-mcanb-reception-is-running-very-slow

器件型号:TMS320F28P650DK

工具与软件:

我们正在通过 CAN 执行块传输。

之前我们使用了 DCAN 模块、速度非常快。 我们可以在6秒内下载映像。

对于 MCAN、我们观察到速度大幅下降。

使用 MCAN 是否有任何可能导致该问题的注意事项? TX 似乎运转良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jayakrishnan、

    对延迟响应深表歉意。

    传输映像的器件是什么?

    您能否提供有关预期 CAN 时序参数(系统预期、配置代码屏幕截图等)的更多信息?

    执行了哪些测试来验证 CAN TX 是否按预期工作?

    为了进行验证、您是否已经查看过 DCAN 至 MCAN 迁移指南?

    https://www.ti.com/lit/an/sprad59/sprad59.pdf

    谢谢。此致、

    Zackary Fleenor