This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:引导模式

Guru**** 2607395 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1480782/tms320f28388d-boot-mode

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件: TMS320F28335

工具与软件:

您好!

我们正在寻找有关 TMS320F28388D 上的引导模式和 GPIO72的原理图示例。

此致、Ralf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralf:

    您能解释一下"原理图示例"的意思吗? 我们提供的唯一原理图通常用于我们的评估板/硬件和参考设计。 如果您需要有关如何使用引导模式引脚(GPIO72和 GPIO84)或使用特定  引导模式的信息、可以在 F2838x 技术参考手册的第5章"ROM 代码和外设引导"一章中找到这些详细信息。

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allison:

    我已在数据表或 TRM 中看到它、可能在 TMS320F28335的文档中也看到过。 现在我在 TMS320F28388D 的文档中找不到它。

    此致、Ralf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralf:

    我不确定我是否了解您在寻找什么、能否提供一个您在 F28335中看到的示例、而我没有在 F28388D 文档中看到该示例、以便我可以参考它?

    此致、

    Allison