This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:用于 BLDC 发生器的 INSTASPIN-FOC 算法

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C, TMDSHVMTRINSPIN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1481563/tms320f280049c-instaspin-foc-algorithm-for-bldc-generator

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件: C2000WARETMDSHVMTRINSPIN

工具与软件:

嗨、团队、问候!

我们尝试使用定制设计的硬件(三相逆变器作为整流器)和 TMS320F280049C DSP 来评估 BLDC 电机为发生器。

我们已经了解了以下票证、并且了解 FOC 算法还将在发生器模式下支持。
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/541403/f28035-based-pmsm-for-bldc-motor-control-motor-as-a-generator

因此、我们将尝试使用"Instaspin FOC"实验室代码将该模块作为三相有源整流器运行。
默认安装路径为:... TI\c2000\C2000vmtrinspin\f28004x Ware_Motor。SDK_4_00_00_00\solutions\tmdshvmtrinspin\f28004x。

请提供您宝贵的支持并澄清以下疑问、
1.如果我们选择了正确的路径(...\solutions\tmdshvmtrinspin\f28004x)、那么我们可以在哪个实验中进行实验(Lab1/2/3/4...lab12)?

2.在上面的标签中,你都提到"iq_ref"应该在-ve 中? 那么 IQ_ref 值是多少?

3."iq_ref"设置是否足以将电机作为发电机运行? 如果是、那么 PWM 误差将相应地进行更改?

提前感谢您!

此致、

Chaithanya N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    3. "iq_ref"设置是否足以将电机作为发电机运行? 如果是、那么 PWM 错误将相应地进行更改?[/QUOT]

    尊敬的  Chaithanya:

    为了达到什么目的、那个论坛帖子从未讨论过更大的问题。 还有其他论坛的帖子声称类似的魔法诀窍,它把大多数的物理经验教训的动能转化为潜在的能量转换。 能量输入等于能量输出、甚至更少、具体取决于设计的效率。 如果您只想让 SPM 电机产生正弦波整流直流、则强制 PWM A/B 驱动动作限定器为高阻抗状态。

    保护 SMP B+免受反向电流(串联二极管)的影响并监控总线电压、ADC 样本不会上升到高于安全水平。 高侧 NFET 体二极管很好地将作用于发电机正弦波的电机整流为脉冲半波直流。 使用馈送直流逆变器的线性直流电源、当反向电压保持在输出电解电压以下时、逆变器也会更安全(更简单)。 通常、如果发电机转子以较低的速度旋转、而不是以恒定的速度运行、那么这种方法是可行的。